This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:2430MHz 频率下的 CC2652P 杂散发射

Guru**** 2548020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/929871/cc2652p-cc2652p-spurious-emissions-at-the-frequency-of-2430-mhz

器件型号:CC2652P

您好!

在基于 CC2652P 模块之一的射频测试期间、我们发现了一个问题

硬件:基于 CC2652P 的 RF-STAR RF-DG-52PA

测试软件:RFStudio 7

测试条件:ZigBee 协议、TX 功率:20dBm、中心频率:2480MHz

当 RBW 为1MHz 时、2430MHz 频率下的杂散发射为-30dBm。 参考照片如下:

我们正在申请该认证、发现了此问题。 希望您能帮助我们解决这个问题、尽快获得认证。

非常感谢。

阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行研究、并尽快返回。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否查看过 CC1352P-2 Launchpad?

    杂散电平是否随 Tx 功率电平变化? 只需降低 Tx 功率(例如17dBm)并再次检查杂散电平即可。

    我 发现您正在使用较旧版本的 SmartRF Studio。 您能否更新 至最新版本并再次测试?

    我们可以帮助您 查看设计并查看与您的设计相关的任何问题。

    您可以使用以下链接请求设计审阅。 您不需要随请求上传文件。 首先发送请求、然后相关工程师将联系您并请求文件。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PM、

    感谢您的回复。

    实际上、杂散发射始终存在、我们设置的 TX 功率不会与之成正。  我们已经尝试了所有 TX 功率级别。

    我们将在您提供的链接中更新我们的设计。

    希望这个问题能尽快解决。

    谢谢、此致。

    阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    由于我们将使用另一个链接进行硬件设计审查、因此我想关闭此帖子。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PM、

    请与我分享另一个链接、然后关闭此帖子。

    谢谢。

    阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    我在第一次答复中已经提供了一个链接。 以下链接再次为您提供参考。

    谢谢、

    PM