This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:操作射频放大器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2591

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/929388/cc2530-operating-the-rf-amplifier

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC2591

您好!

我有一个 Telit ZE61模块、该模块现已停产。

该模块具有 CC2530处理器和射频前端

我已经查看了文档、但无法找到用于射频前端的器件  

我知道 LNA 控制 在 P1_2上、PA 控制在 P1_3上  

是否有人知道 ZE61前端中使用了什么

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不知道 A 3中使用了什么。 派对模块。 您必须联系 Telit 以获得本模块的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 www.ti.com/.../swra439.pdf、我想它使用的是 SE2431L。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       如果有人感兴趣、ZE61中包含 CC2591范围扩展器前端。

       RxTx 未连接

       HGM 连接到 VDD

       EN 连接到引脚 P1_2

       Paen 连接到 CC2530上的引脚 P1_3

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享您的调查结果。