This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:将 zc_light 中的波特率更改为9600

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/930334/cc1352r-changing-baud-rate-in-zc_light-to-9600

器件型号:CC1352R

大家好、

zc_light 示例应用是否支持115200以外的其他波特率与 UI 通信? 我尝试将 Cui.c 中的波特率更改为其他值、但这会导致协调器发生故障、协调器不响应 UI 或按钮1。

我是使用错误的方法来更改波特率、还是仅支持115200? 谢谢。

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用什么终端工具? Putty? 您能否详细说明一下您对协调员的恶意描述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    我正在使用 Putty。 重置 LaunchPad 后、UI 如下所示:

    UI 不会刷新、也不会响应左/右箭头或 LaunchPad 上的按钮。

    BR、  

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    通用用户接口(CUI)预计波特率为115200、较小的值太慢、无法正确处理 CUI_writeString 中的环形缓冲区。  要解决此问题、可将延迟 Task_sleep (100)从该函数更改为更大的值、如 Task_sleep (1200);以解决较慢的速度。  但是、CUI 尚未使用9600波特率进行测试、用户在应用此更改时应小心谨慎。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    它在延迟更改为1200后工作、谢谢!

    此致、

    水阳