This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538EMK:TUV 认证、未通过 FCC15标准之一的传导发射。 需要帮助

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/930390/cc2538emk-tuv-certification-failed-at-conduct-emission-of-one-of-the-fcc15-standard-help-needed

器件型号:CC2538EMK

尊敬的先生/女士:

我的一位客户使用 CC2538EMK 作为参考来设计其最终产品。 现在发送进行 TUV 认证、但在 FCC15标准之一的传导发射中失败。 对此可以提供任何帮助吗?  

终端客户已请求帮助他们审查设计并指出问题是什么。 您能否给我发送电子邮件、以便我与您私下讨论?

侧注:通过了辐射测试。

此致、

公里/小时