This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:如何将代码移植到 CC1352p SMD 芯片? 或任何可用的适配器?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC2531, Z-STACK, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/930073/launchxl-cc1352p-how-to-port-code-to-cc1352p-smd-chip-or-any-adapters-available

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1352PCC2531Z-stackSIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

我已经在 Launchpad CC1352p 中完成了 Zigbee 的编码和测试。  现在、我应该如何将其放入 CC1352P 的 SMD 芯片中?  CC2531等适配器是否适用于 CC1352p?

或者、为 CC1352p 编写的代码是否在 CC2531上运行? 如果是、那么一个电路板的 DIO 引脚将如何与另一个电路板匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应使用 XDS110调试器通过 JTAG 接口将程序下载到 CC1352P 中。 CC1352P 的代码无法在 CC2531上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manju、

    CC2531和 CC1352P 是两种完全不同的微控制器架构。  CC2531具有8051内核和 Z-Stack 3.0.2、其最后(也是最终)更新于2018年10月。  CC1532P 是一款具有 Z-Stack 的 Arm Cortex-M4F 处理器、该 Z-Stack 是每季度更新一次的 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 的一部分。  两个器件之间没有代码可移植性或引脚映射。  强烈建议您使用 CC1352P 进行开发、使用 LAUNCHXL-CC352P 进行开发、考虑 PCB 设计注意  事项使用 SWRA640、使用 TIREx 进行开发、例如 SimpleLink Academy 和 Z-Stack 文档。

    此致、
    Ryan