This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:TIMAC:接收信号的接收中断延迟时间

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIMAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/928654/cc2531-timac-delay-time-of-the-receive-interrupt-for-the-received-signal

器件型号:CC2531
主题中讨论的其他器件:TIMAC

各位专家、您好!

我的客户希望构建一个时间同步系统、通过一个发送器主设备和多个接收器从设备进行通信。
他们将使用 TIMAC (IEEE802.15.4 MAC 软件堆栈)。

那么、我有两个问题。

Q1)您是否有关于接收到的信号的接收中断时序(延迟时间)的信息?
 这不在数据表中。

Q2)   您是否有使用 TIMAC 实现时间同步的示例程序或相关文档?

此致、
Sasaki