This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:将 ZigBee 中继连接到 CIE 示例

Guru**** 2578755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1194434/cc2652r-connect-zigbee-relay-to-cie-example

器件型号:CC2652R

大家好、我有一个 ZigBee 中继、我需要将其连接到 CC2652R。 我正在使用示例 zc_CIE、但它没有连接。 开始调试时、我发现了真正的、但它未正确连接、我认为是与 taskId 相关的东西或类似的东西、因为在同一个应用中、我可以连接一个门接触传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    我不明白您说的"我找到了继电器、但它连接不正确"。  Zigbee 继电器是否未加入网络、或者 CIE ZCL 应用是否可以在继电器处于网络中时不控制它?  ZigBee 中继制造商和 Zigbee 规范是什么?  您是否已确保每个设备使用相同的信道、并且网络已开放供加入?  如果您可以提供 监听器日志、则更容易理解该问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉,我没有以您理解我的正确方式表达自己。  我将再次解释、我要将 ZigBee 中继(工作方式与 TI 示例照明示例类似)连接到示例 zc_CIE 的电路板 CC2652R。 我不知道我需要更改哪些属性、我已经将 clusterid 更改为0x006、但我还无法连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将讨论两种不同的 ZCL 群集/属性环境。  一个是灯/开关(ZCL_CLUSTER_ID_General_[ON_OFF/LEVEL_CONTRAINT])、而另一个是 入侵警报系统(ZCL_CLUSTER_ID_SS_IAS_[ACE/ZART/WD])。  您应该将 zc_warningdevice zr_zone 与 zc_CIE 一起使用,并按照自述文件说明 了解如何使这些设备可被 CIE 发现并注册到 IAS 区域。  另一方面,如果要控制 ZR 灯,则应使用 zc_SW 示例。

    此致、
    Ryan