This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:在多次恢复出厂设置后、ZR (ZNP)的串行通信可能会失败

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1194083/cc1352p-the-serial-communication-of-zr-znp-could-fail-after-many-time-factory-reset

器件型号:CC1352P

Ryan 和 YiKai、您好、

你过得怎么样?

在 经过多次出厂复位和正常复位后、ZR (ZNP)的串行通信可能会失败。  对任何 MT 命令无响应。

在 ZNP 中使用了 Simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_04_04。

352K 闪存已读回、请参阅插入文件 FYI (如果上传失败、请告知我)

可以通过使用 ZNP 固件对 cc1352P 进行重新编程来解决该问题。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我很好、谢谢您的提问。  我希望从你的结尾也能这样说

    请进一步说明 导致此问题所需的重置次数和频率。   ZNP 是否需要在导致此行为之前形成或加入网络、或者是否可以在网络初始化之前实现此行为?  这是否正在使用 LAUNCHXL-CC1352P-2进行测试、是否可在任何设备上重现?  您是否添加 了 NV 存储器低压检测 或考虑将堆栈更新为较新的 SDK?

    上传失败、请直接将文件拖放到回复窗口中重试。  在故障发生之前和之后都有器件的存储器内容是有益的。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    早上好。 感谢您的大力支持。

     一个40 ZRS 网络在几个月内运行良好。 ZC 已关闭,2 ZR 有相同的问题,如果 ZR 未加入网络,工厂大约每10分钟重置一次。  ZR 由交流电源供电、并根据   您 之前的建议添加了备用电池和 NV 内存低压检测、 因此使用了自己的 ZR 模块。 上传文件再次失败、 将通过电子邮件发送给您。 与 原始代码相比、闪存中的代码良好、NVM 不正确。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了第一个文件、并了解您在提供之前/之后的图像之前正在等待进一步的结果。  您还提到、超过10个网络运行良好、并且某些网络的运行时间超过一年。

    当您说"大约每10分钟一次恢复出厂设置"时、这是否意味着 ZR 通过清除 NV 内存并启动新的加入流程来忘记以前的网络?  当 MT 串行命令失败时 、设备是否仍然显示无线无线电活动(例如链路状态消息)或是否显示正在运行?  对默认 ZNP 进行了哪些更改、您是否考虑出于测试目的升级到更新的 SDK?

    很重要的一点是、要轻松地重新创建问题、以便轻松调试问题。 ZC 是否必须关闭/不可用才能导致此行为?  是否可以通过持续调用 SYS_RESET_REQ 或对器件进行下电上电来重新生成此问题?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有专业支持和时间。

    我将尝试根据您的建议进行调试、如果有任何进展、则进行更新。

    此致、

    David