This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:证书文件

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1195588/cc2630-certificate-file

器件型号:CC2630
主题中讨论的其他器件:CC2650MODA

设计

您能不能帮助共享  ETSI EN 300 328 (欧洲)•EN 300 440 2类(欧洲)•FCC CFR47 15部分(美国)•ARIB STD-T66 (日本)的证书文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出您的问题。 我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高亮度、

    我们通常仅提供模块和系统级封装(SIP)认证。 请参阅下面的认证列表。

    https://www.ti.com/tool/CC26XX-CERTIFICATION

    CC2650MODA 认证最接近您申请的 CC2630器件、因为它是一款同时涵盖 Zigbee 的多协议器件。

    此致、

    Bun