This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:使用引脚多路复用器的双 I2C 主器件

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1195874/cc2652r7-double-i2c-master-using-pinmux

器件型号:CC2652R7
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好、TI 团队、

我目前正在研究在定制硬件设计中使用 CC2652R7的可能性。

我的问题是、此设计需要2个差分 I2C 主器件、而 CC2652R7只有1个。

我知道两条 I2C 线路永远不会同时使用。 那么、我想知道、在 INIT 之后、是否有方法使用 pinmux 来动态更改 I2C 模块使用的引脚?

谢谢、

Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    是的、这应该是可能的。

    有关多路复用和配置的特定过程、请参阅 /source/ti/drivers/i2c/I2CCC26XX.c (I2CCC26XX_initiio)。

    "第二个"I2C 引脚的默认 GPIO 状态可以在 SysConfig 中的 GPIO 块中设置。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Toby