This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 绑定运动传感器、但当它发生变化时不能获得值。

Guru**** 2578755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1195787/bind-motion-sensor-but-don-t-get-value-when-it-changes

您好!

我将实现该运动传感器。

在第一个 EP 上具有 IAS_zone 群集。

我将重点介绍具有占位仪表组的第二个 EP。

我绑定了该值,将未占用和已占用之间的延迟设置为零秒,并将 viceversa 设置为零秒。

但是、当我在它前面移动以提高占用率时、我不会得到任何报告值。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用监听器检查无线传输的确切情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayman、  

    请提供更多信息。  您使用的 TI 器件的器件型号是什么?  

    谢谢、

    ~Leonard