This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:关于 CC2538可以支持 ZigBee 绿色电源协议

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1196643/cc2538-about-cc2538-can-support-zigbee-green-power-protocol

器件型号:CC2538

您好!

我有一个采用 CC2538芯片设计的器件、现在有一个新的要求、它需要用作 绿色电源组合、

那么、您能告诉我 CC2538支持 ZigBee 绿色电源协议吗? 或者、您能否推荐引脚对引脚作为 CC2538SF23RTQR 的新型芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 CC2538仅支持绿色电源代理。 对于绿色电源组合、您可能需要使用新的 CC2652 SoC。