This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过监听器而不是串行端口进行的 IAS_ZARE_REGANG_REQUEST。

Guru**** 2543790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1195762/ias_zone_enroll_request-via-sniffer-but-not-via-serial-port

您好!

我将在我们的系统中实施该烟雾报警器。  

将 IEEEAddress 写入 IAS_zone 群集中的 Attribute 0x0010后、我通过监听器看到我接收到 IAS_ZARE_ENroll_request、但无法通过串行端口看到它。

也许我必须在 ZNP_cnf.opts 文件中添加一个标志?

另外:要调用特定于群集的命令,字段控制需要具有什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我认为,默认情况下,IAS_ZARE_REGANG_REQUEST 不会以串行方式打印。 您是否在监听器上看到 Enroll Response?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是声纳软件狗、我是必须发送注册响应的软件狗、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最终使其正常工作。 但我有一个问题:当警报打开时、如何获得推送值?

    我没有通过串行获得请求、但我只需等待20秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="529613" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1195762/ias_zone_enroll_request-via-sniffer-but-not-via-serial-port/4507022 #4507022"]警报打开时如何获取推送值?[/quot]

    我无法理解您的问题。 您能详细说明吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    警报启动时如何获得 AF_INVING_MSG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在协调器上, 当触发报警时,您不必执行任何特殊操作即可获得 AF_INVING_MSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是日志:(密钥:0xaabbccddeeff00112233445566778899)

    您可以看到注册正确(我将 IEEE 写入 IAS 器件、我刚刚在监听中丢失了它)、Zone State = 1、但仍然没有报告警报器的值。

    如何检查? 如果我单击设备的杯子、它会发出蜂鸣声、我不会收到任何 AF_INVING_MSG 用于蜂鸣声。

    我是否必须向 ZStack 添加编译标志?

    e2e.ti.com/.../SmokeAlarm.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayman:

    您在 这里似乎有类似的帖子: (+)在监听器中看到区域状态通知更改、但在串行端口中看不到。 - Zigbee 和 Thread 论坛- Zigbee 和 Thread - TI E2E 支持论坛

    我们可以让对话在那里取得进展。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备通知将发送到协调器的端点0、这是不正确的。 您应联系制造商以检查此问题。