This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:通过系统配置器更新 chip.syscfg

Guru**** 2871310 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1190658/cc2652r7-update-chip-syscfg-via-system-configurator

器件型号:CC2652R7
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

尝试使用 系统配置器工具(Ubuntu:WSL2)从~/connectedhomeip/examples/pump-app/cc13x2x7_26x2x7打开 chip.syscfg 时抛出以下错误。

"无效参数'--product':找不到名为"simpleink_cc13xx_cc26xx_sdk"和版本"4.40.05.02_eng"的产品。

此外、如何确定需要为该特定示例安装的 SDK 版本? 即@4.40.05.02_eng 在哪里?

* master d72ed9823修复了 ARM 交叉编译上芯片证书的目标名称(#24646)