This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在监听器中看到区域状态通知更改、但在串行端口中看不到。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1196257/zone-status-notification-change-seen-in-sniffer-but-not-in-serial-port

主题中讨论的其他器件:CC2652P

您好!

设置:CC2652P 声道关闭软件狗连接到通过串行端口进行读取和写入的 PC。

我正在完成此器件的实施(烟雾报警器),但我通过监听器注意到的是,我收到了区域状态更改通知,但似乎加密狗不通过串行端口将其发送给我,因为我没有收到任何信息。

也许我必须启用编译标志? 我也不会通过串行端口接收区域注册请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的主机应用程序是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:协调器上的端点是配置文件 ID 0x104

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用监听器检查通知是否发送到协调员的注册端点  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是日志。 (我看到 DestinationEP = 0?)  

    密钥:0xaabbcceeff00112233445566778899

    e2e.ti.com/.../SmokeAlarmCantReceiveValue.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设备会向端点0发送不正确的通知。 我假设您在测试中使用了 Develco 器件、我认为您需要联系制造商、以了解器件向错误端点发送通知的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、使用的是开发产品。

    绑定到正确的 EP、并出于某种原因将其发送到 DestinationEP = 0;  

    除非您与他们达成支持协议、否则他们不会提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、我建议您跳过与此类器件的集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、但由于工作原因、我无法将其丢弃。 将要求达成支持协议。

    另外:烟雾报警器何时决定向哪个 EP 发送区域状态通知? 可能在 CIE 地址写入之后?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它应该是 CIE 地址写入将分配通知的 EP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、如果你看看集群0x0500的"匹配描述符请求"(我将其注册为输入和输出集群的端点1)、就会发现目标和源 EP 均为0、这一点非常有趣。

    这是正常行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的端点代码。

    int[] pacchettoAFRegister = DoPacket.AF_REGISTER(
                    0X01,
                    DoPacket.HOME_AUTOMATION,
                    DoPacket.DEVICE_ID_DEFAULT,
                    7,
                    new int[] {0x0019, 0x0009, 0x000a, 0x0000, 0x0020, 0x0500, 0x0003},
                    2,
                    new int[] {0x0500, 0x0019}
            );

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZDP 匹配请求通常是通过广播发送的,因此我认为使用端点0看到它是正常的,但在协调器的匹配响应中,您似乎错过了匹配列表,它是一个字节列表,每个字节代表一个8位端点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    匹配响应由协调人自动发送、而不是我通过工具发送。 它始终适用于 OTA 等、但当涉及到 IAS 区域时、

    我是否应该自己编写我发送的响应数据包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用什么协调器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有 ZStack 3.x.0的 SonOff 软件狗 CC2562P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这是在您的软件狗上运行的、对吧? 我是说问您的主机应用是什么? 是 TI Z-Tool 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机应用程序是用 Java 编写的。 是的、ZNP 在软件狗上运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅监视和测试 API 文档以修改 Java 程序以发送正确的匹配响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待,我通过 Java 中的串行端口发送监视和测试 API 命令

    匹配描述响应由加密狗自动发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、所有匹配响应都是正确的、但当涉及到 IAS 区域时、它会显示端点计数= 0、并且虽然在端点中、但无法与群集匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我认为匹配响应是由主机应用程序而非 ZNP 发送的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我澄清一下:我有这个包含 ZigBee2MQTT 固件的 Sonoff 软件狗、我只需通过串行端口发送 AF_DATA_Request 和 AF_register、BDB 试运转命令。 就像 ZigBee2MQTT 一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从未发送任何匹配描述请求、而只是在端点 AF_REGISTER 中注册群集即可完成所有请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能会尝试将 ZNP 更新到最新的 SDK 6.40版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用 AF_REGISTER 来注册端点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个项目获得了巨大的灵感: GitHub - zsmartsystems/com.zsmartsystems.ZigBee:支持多个加密狗的 ZigBee 集群库 Java 框架

    AF_register code: com.zsmartsystems.zsmartsystems.zsmartsystems.zsmartsystems.zbigble-dongle.cc2531 at master·zsmartsystems/com.zsmartsystems.zsmartsystems.zgitHub ·

    我基本上是用 Java 编写数据包,然后通过串行端口发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是询问您向协调员的端点注册了哪些输入/输出集群? 此外、还要确保使用正确的端点、而不是0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出集群:OTA 和 IAS_zone

    输入集群:OTA、IAS_zone、time 及3个以上(无关)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、问题是我的同事插入了一个错误。 很抱歉造成干扰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论如何、最好知道您知道错误所在的位置。