This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:能否使用 LP-XDS110刷写 EMK

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, CC2531EMK, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1197223/cc2531emk-can-i-flash-emk-with-lp-xds110

器件型号:CC2531EMK
主题中讨论的其他器件: CC2531

大家好、

我没有 CC 调试器、而是 LP-XDS110。 这是否可用于刷写 CC2531EMK?

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、您必须使用 CC 调试器对 CC2531进行编程