This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:ZigBee 直接支持

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1196299/cc2652r-zigbee-direct-support

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

我们什么时候可以获得 ZigBee Direct SDK? 我们还知道它支持哪些器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我们将调查您的问题并尽快作出响应。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与我们的 Zigbee 团队联系、并与您联系。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对 Zigbee Direct 的哪些优势感兴趣?

    我目前无法提供 Zigbee Direct 支持的时间表、但最好能测量和了解您的用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZigBee Direct 提供了一种与 Matter / Thread 佣金类似的更安全、更便捷的方法。 此功能绝对吸引了客户。 由于 Zigbee 联盟宣布 Zigbee Direct、并且 CC26xx 和 CC13xx 都支持多协议作为关键功能、我想 TI 作为 Zigbee 的主要参与者应该很快就能支持这一点。 那么、TI Z-STACK 何时提供呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望系统中没有物理协调器、同时仍能连接网络中的 ZStack 1.2.2a 器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过使用 Zigbee Direct、您仍然需要系统中的协调器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 ZigBee Direct 规范中说、您可以将 ZigBee 虚拟设备设置为协调器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您访问 csa-iot.org/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 我想说网关。 因此、我们的想法是用 ZDD 和 zvd 替换网关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="521232" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1196299/cc2652r-zigbee-direct-support/4510927 #4510927"]我们正在寻找系统中没有物理协调器的情况,同时仍能连接网络中的 ZStack 1.2.2a 设备

    感谢您的分享! 在某种程度上、ZDD 将充当一种"枢纽"。

    一旦我们的器件/堆栈获得 Zigbee R23认证、它们将与基于 Zigbee Direct 的器件"玩得很开心"。  

    全功能 Zigbee Direct 是 Zigbee R23的可选扩展、对 Zigbee R23至少需要支持(根据  提到的 CSA YK 常见问题解答)。

    您好,YK,

     在我们完成 R23之后、Zigbee Direct 变得更有可能。 目前、我无法提供有关这方面的时间表。

    如果您对此有任何疑问、请 直接与我联系。

    谢谢、
    Toby