This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:有关 TIMAC NV 通道开关的一些问题。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1197989/cc2530-some-question-about-timac-nv-channel-switching

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:TIMAC、 Z-STACK

大家好、

以下是客户的请求:

客户 的设计要求是通过串行端口动态切换通道、并将通道存储在 NV 中、以确保下一次启动时将使用切换至的通道。  但他 没有发现 TIMAC 的任何相关 NV 操作。 他使用了 Z-stack NV 操作并发现_nib.nwkLogicalChannel=msa_Channel;
NLME_UpdateNV (0x01);报告错误、他在 mac_nv.c 中找不到相应的参数和函数

  /* channel switch evvent */
  if(events & CHANNALCHANGE_COMMAND_EVENT)
  {
    if(Input_Number <11 || Input_Number > 26)
    {
      HalUARTWrite(HAL_UART_PORT_0 , "The Wrong Channel" , sizeof("The Wrong Channel"));
    }
    MAC_MlmeSetReq(MAC_LOGICAL_CHANNEL, &Input_Number);
    MSA_CoordinatorStartup();

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    他们是否考虑了 NV_IT_INIT/NV_WRITE? 这些 API 转换为 osal_nv.c 函数、可进一步研究。

    此致、
    Ryan