This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:采用3引脚模式的 SPI 从器件

Guru**** 2949930 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1197912/cc2652r-spi-slave-using-3-pin-mode

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我正在尝试为 SPI 从器件激活"三引脚"模式。  SysCnf 提供该选项、但它似乎不起作用。

如何 使用 driverlib 为 SPI 从器件实现"三引脚"模式?

谢谢、Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    如果您说三引脚模式不适用于 SysConfig 中建立的 SPI 从器件、这意味着什么?  如 SPI.h TI 驱动程序运行时 API 中所述、应用程序 在使用软件 CS/3引脚模式时需要处理芯片选择控制。  如上一个主题中所述、您需要 参阅  SPI TI 驱动程序、  /source/ti/drivers/spi、与 driverlib 进行交互以进一步了解如何直接使用它。  这 也是 ssi.h Driverlib 参考。

    此致、
    Ryan