This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:CC2652R7是否可以支持具有 Thread RCP + BLE 主设备的 DMM

Guru**** 2464170 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1198454/cc2652r7-could-cc2652r7-support-dmm-with-thread-rcp-ble-master

器件型号:CC2652R7

大家好、

客户希望将 CC2652R7用作边界路由器 RCP。 但他们还需要具有 BLE 主设备角色。 CC2652R7是否可以使用 DMM 支持来支持这些(Thread RCP + BLE 主设备)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    从理论上讲、CC2652R7可以使用 DMM 支持 Thread 和 BLE 堆栈协议、但 TI 已经为此特定用例开发了任何开箱即用示例。  客户是否正在调查 Matter 技术

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、他们将开发 Matter 路由器并询问 RCP 是否可以通过 DMM 支持 BLE 主站。 当前 SDK 是否提供支持此用例的示例?

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、这不是 TI 当前生态系统支持的用例。  客户需要开发自己的解决方案或使用双芯片解决方案。

    此致、
    Ryan