This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:具有精确时间戳的替代器件

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2531, CC2650, CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1197431/cc2530-alternative-device-with-precise-time-stamp

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC2531CC2650CC2520

大家好、

 CC2520目前已缺货。 我们的客户正在寻找一款能够 提供精度约为1us 的时间戳的替代器件。  CC2530、 CC2531和 CC2650是否适合此应用?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我不熟悉 CC2520、您(或客户)在数据表中看到的1us 精度在哪里?

    请注意、您列出的其他器件(CC2530、CC2531、CC2650)是 MCU +无线电、因此也需要更改硬件。

    我将向硬件团队通知他们是否对此有任何建议。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    感谢您的回答。 请参阅我们客户的反馈。

    为了达到这种精度、我们制作了一些原型板。

    我想强调 以下几点:“芯片应该能够提供  精确到微秒或更低的时间戳”
    事实上,我们甚至能够低于这一水平,结果如下:  

    在本电子邮件所附的技术文献中、他们使用该信号实现 µsecond μ s 以上的同步、我们可以复制这些同步。

    那么、问题是:您是否有另一个能够提供此类功能的组件?

    e2e.ti.com/.../schmid10vht.pdf

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    根据 cc253x/4x 用户指南第22章(https://www.ti.com/lit/ug/swru191f/swru191f.pdf)、任何一款器件均可实现31.25ns 的精度1us。

    此致、

    Bun