This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530路由器的作用类似于终端设备

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1199674/cc2530-router-acts-like-an-end-device

Thread 中讨论的其他器件:CC2592CC2530Z-stack

编译为基于 CC2530的路由器设备(不带 CC2592)的行为类似于终端设备-加入网络并将自身引入路由器、但当另一个设备仅连接到路由器时、尝试通过它发送命令、数据不会路由。

我想知道配置文件是否正确、我应该在哪里寻找可能的解决方案。

f8wConfig.cfg:

-DZIGBEEPRO
-DSECURE=1
-DZG_SECURE_DYNAM=1
-DREFLECTOR
-DDEFAULT_CHANLIST=0x02000000 // 25 - 0x19
-DZDAPP_CONFIG_PAN_ID=0xFFFF
-DNWK_START_DELAY=100
-DEXPENDED_ENUSING_RAND_MASK=0x007F
-DBEACON_Request_Delay=100
-DBEACON_REQ_DELAY_MASK=0x00FF
-DLINK_STATUS_JITTER_MASK=0x007F
-DROUTE_EXPI_TIME=30
-DAPSC_ACK_WAIT_DURAY_polled=3000
-DNWK_INDIRECT_MSG_TIMEOUT=7
-DMAX_RREQ_ENTRINESS=8
-DAPSC_MAX_FRAME_RETESS=3
-DNWK_MAX_DATA_TRIESS=2.
-dMAX_POLL_FAILY_RETESS=2
-DMAX_BCAST = 9
-DAPS_MAX_GROUP = 16
-DMAX_RTG_ENTRINESS=40
-DNWK_MAX_Binding_entries = 4.
-dMAX_Binding_cluster_IDS=4
-DDEFAULT_KEY ="{0x01、0x03、0x05、0x07、0x09、 0x0B、0x0D、0x0F、0x00、0x02、 0x04、0x06、0x08、0x0A、0x0C、 0x0D}"
-DMAC_MAX_FRAME_SIZE=116
-DZDNWKMGR_MIN_Transmissions = 20
-DCONST="const __code"
-DGENERIC=__generic
-DRFD_RCVC_AYST_ON=false
-DPOLL_RATE = 1000
-DQUEUED_POLL_RATE = 100
DRESPONSE_POLL_RATE = 100
-DREJOIN_POLL_RATE = 440
-DREJOIN_BACKOFF=900000
-DREJOIN_SCAN=900000

f8wRouter.cfg:

-DCPU32MHZ                        // CC2530以32MHz 运行
-DROOT=_near _func                // near 中的 MAC/ZMAC 代码
-DRTR_NWK  

欢迎提供任何提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记提到它是 Z-Stack 3.0.2和 IAR 8051 - 10.40.1

    抱歉、我在复制时遗漏了 f8wRouter.cfg 中的以下行:

    dmac _CFG_app_pending_queue=true
    -DMAC_CFG_TX_DATA_MAX=5
    -DMAC_CFG_TX_MAX=8
    -DMAC_CFG_RX_MAX=5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihren、

    您提供的所有配置均符合预期。  此器件是每秒向 ZC/父设备发送一次数据请求(即轮询)、还是 每15秒广播一次链路状态消息?  您能否提供监听器日志来显示此设备未正确路由的数据包?

    此致、
    Ryan