您好!
[声纳软件狗]
我购买了一个可集成到系统中的开发智能湿度传感器。 现在、我们的系统集成了大量器件、但在开发速度产品方面、我们遇到了一些问题。
此器件有2个端点:1 (电平控制开关)和38 (温度传感器)
但是、当我将 SimpleDescRQST 运行到0x01或端点38时、有时会成功、其他则会失败。 [我不明白为什么不同端点有不同的设备 ID ]
当我运行 AF_DATA_CONFIRM 询问制造商和型号时、我从未收到任何 响应。
其他信息:在网络恢复/创建期间、我使用以下七个集群创建一个端点(0x01): 0x0019、0x0009、0x000A、0x0000、0x0020、 0x0402、0x0405
以下是日志:(密钥:0xaabbccddeeff00112233445566778899)