This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:DEV_SEC_AUTH_TC_REGUING_STATUS 标志在 SDK 6.40上无效

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1224999/cc2652p-dev_sec_auth_tc_rejoin_status-flag-is-not-valid-on-sdk-6-40

器件型号:CC2652P

当设备以不安全的重新加入模式直接重新加入信任中心时、信任中心将不会将设备识别为"DEV_SEC_AUTH_TC_REGUING_STATUS"模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aries:

    您能否提供失败的重新加入流程的监听器日志?  此行为是否与 v6.30不同、或者该行为与预期相符的最新 SDK 是什么?  您是否进一步调试了 ZDSecMgrDeviceJoin 以确定器件未能加入的根本原因?  如果您在以前的 SDK 上使用了该功能、那么我想知道 ZD_sec_mgr.c 中与  DEV_SEC_AUTH_TC_REGING_STATUS 有关的区别。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我犯了个错误、SDK 6.30中出现了此问题。   当协调器收到不安全的重新加入命令时、它已处理"zstackmsg_Cmdids_BDB_TC_LINK_KEY_EXCHANGE_NOTIFICATION_IND"消息。 我已在 SDK 6.30上修复了此问题、 且我的软件尚未更新到 SDK 6.40。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    像这样修复这个问题

    uint8_t ZDSecMgrNewDeviceEvent( uint16_t ShortAddr )
    {
      uint8_t                 found;
      ZDSecMgrDevice_t      device;
      AddrMgrEntry_t        addrEntry;
      associated_devices_t* assoc;
      ZStatus_t             status;
    
      // initialize return results
      found = FALSE;
    
      assoc = AssocGetWithShort( ShortAddr );
    
      if ( assoc != NULL )
      {
        // device found
        found = TRUE;
    
        // check for preconfigured security
        if ( zgPreConfigKeys == TRUE )
        {
          // set association status to authenticated
          ZDSecMgrAssocDeviceAuth( assoc );
        }
    
        // set up device info
        addrEntry.user  = ADDRMGR_USER_DEFAULT;
        addrEntry.index = assoc->addrIdx;
        AddrMgrEntryGet( &addrEntry );
    
        device.nwkAddr    = assoc->shortAddr;
        device.extAddr    = addrEntry.extAddr;
        device.parentAddr = NLME_GetShortAddr();
    
        // the new device performed Secured Rejoin
        if ( ( assoc->devStatus & DEV_SECURED_JOIN ) &&
             ( assoc->devStatus & DEV_REJOIN_STATUS ) )
        {
          device.secure     = TRUE;
        }
        else
        {
          device.secure     = FALSE;
          if( assoc->devStatus & DEV_REJOIN_STATUS )
          {
            assoc->devStatus |= DEV_SEC_AUTH_TC_REJOIN_STATUS;
          }
        }
        device.devStatus  = assoc->devStatus;
    
        // process new device
        status = ZDSecMgrDeviceNew( &device );
    
        if ( status == ZSuccess )
        {
          assoc->devStatus &= ~DEV_SEC_INIT_STATUS;
        }
        else
        {
          // Clear SECURITY bit from Address Manager
          ZDSecMgrAddrClear( addrEntry.extAddr );
    
          // Remove the Association completely
          AssocRemove( addrEntry.extAddr );
        }
      }
    
      return found;
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供解决方案。  简而言之、 如果没有进行此更改、TC REGIN 功能仍然可以工作、但在调试期间设置了不正确的器件状态位?

    感谢您的澄清、
    Ryan