This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:mt 命令

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1223098/cc1352p-mt-commands

器件型号:CC1352P
"Thread: SysConfig"中讨论的其他器件

大家好、希望大家都好。

我对 CC1352p 有几个问题

 

  1. SYS_SET_TX_POWER 命令的 TX Power 字段为1个字节、但当我在 SysConfig 中配置 TX Power 时、我输入了5dB、当我在文件"ti_nRADIO_CONFIG.c"中搜索 TX Power 时、TX 值为2个字节。 我不明白在命令 SYS_SET_TX_POWER 中 TX 值是否为1个字节、为什么文件中它为2个字节?

 

  1. 在 SYS_SET_TX_POWER 命令中、5dB 的值是多少、我找不到值列表?

 

  1. 当我使用命令 SYS_OSAL_NV_READ 时,我使用它来读取参数 ZCD_NV_SCAN_SCAN_DURATION 0x0086 ,它位于文件"zcomdef.h"中,它需要知道扫描的持续时间,而某些设备加入网络时,它会抛出值0x04, 我不确定该值0x04是否与16分钟相对应、因为某些其他命令值表中提供的持续时间是多少?

 

    4.当我通过广播使用 AF_DATA_REQUEST 发送数据时、我最多只能发送82字节的数据、不知道为什么我不能发送更多的数据如果数据从0到128字节?

 

此致、

Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    1. MT_SysSetTxPower 命令使用 MAP_MAC_MlmeSetReq 将  以 dBm 为单位的提供 txPower 转换为无线电配置要使用的寄存器值。

    2.此命令的 TX 功率属性应以 dBm 为单位提供。  对于 CC1352P、这将在-20至20dBm 之间、但也取决于您的 PA 设置和无线电配置。  不对小于或等于5dBm 的值使用 PA、而对大于5dBm 的值启用 PA。  启用 PA 的 LAUNCHXL-CC2652P7-2匹配电路针对+14至+20dBm 进行了优化。

    3. zcd_nv_scan_duration -> zgDefaultStartingScanDuration -> bdbAttributes.bdbScanDuration -> BDB_attributes_default_config -> BDB_default_scan_duration (默认情况下在 bdb_interface.h 中设置为4),单位为秒。

    4.以下是有关最大 Zigbee 数据包大小的简要说明: https://e2e.ti.com/f/1/t/1077231 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    感谢您的回答

    1.在哪里可以找到 MAP_MAC_MlmeSetReq ?
    2.如果我输入命令 SYS_SET_TX_POWER -> 0xFF、它将以最大功率发送?
    3. zcd_nv_scan_duration 是在扫描过程中4秒以创建网络并关闭网络,还是扫描每个通道并加入网络?

    此致、

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.此 MAC API 直接映射到其 ROM 映像实现。  开发人员无法访问源。
    2.设置的值高于可能值会导致使用功率表中的最大值。   https://e2e.ti.com/f/1/t/1096081 
    3.  zcd_nv_scan_duration 是扫描加入的信道, bdbc_min_projing_time 是建立网络或使用允许加入启用命令后打开网络的时间。

    此致、
    Ryan