This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:LP-CC2652R7上的 TI NCP_FTD 示例与 Linux PC 上的边界路由器之间的连接问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1222479/lp-cc2652r7-connection-problem-between-ti-ncp_ftd-example-on-lp-cc2652r7-and-border-router-on-linux-pc

器件型号:LP-CC2652R7

你好。
我正在尝试设置使用 LP-CC2652R 的线程网络。
我在 Linux PC 上安装了 ot-br-POSIX、在 LP-CC2652R 上安装了 TI 示例。

首先、当我更新 LP-CC2652R 中的 RCP 示例时、
如 RCP 日志中所示、我可以看到连接正常。

但当时我更新了 LP-CC2652R 中的 NCP_FTD 示例。
下面的日志中显示了错误。

我想知道产生这种结果的原因或原因。

// NCP_FTD 日志

Root@OpenWrt:/sys/class/gpio /usr/sbin/otbr-agent -v -i wpan0 'Pinel+HDLC+UART.
/dev/ttyMSM1?uart-baudrate=115200
otbr-agent[12592]:[note]-agent----:运行0.3.0-8a8b241-脏
otbr-agent[12592]:[note]-agent--: thread version:1.3.0
otbr-agent[12592]:[注释]-agent--: thread interface:wpan0
otbr-agent[12592]:[note]-agent--:主干接口未指定
otbr-agent[12592]:[注释]-agent----: radio url: spinel+HDLC+uart:///dev/ttyMSM1?uart-baudrate=115200
OTBR-AGENT[12592]:[注]-ILS----- :已选择网络链接:
otbr-agent[12592]:[info]-ncp----- : OpenThread 日志级别更改为4
otbr-agent[12592]:49D.17:24:01.685 [i]平台----- :rcp 复位:reset_software
otbr-agent[12592]:49D.17:24:01.743 [C]平台----- : Init () at radio_spinel_impl.HPP:265: RadioSpinelIncompatible

// RCP 日志
Root@OpenWrt:/sys/class/gpio /usr/sbin/otbr-agent -v -i wpan0 'Pinel+HDLC+UART.
/dev/ttyMSM1?uart-baudrate=115200
otbr-agent[16185]:[note]-agent--:运行0.3.0-8a8b241-脏
otbr-agent[16185]:[note]-agent--: thread version:1.3.0
otbr-agent[16185]:[note]-agent--: thread interface:wpan0
otbr-agent[16185]:[注]-agent--:未指定主干接口
otbr-agent[16185]:[note]-agent--: radio URL: spinel+HDLC+uart:///dev/ttyMSM1?uart-baudrate=115200
OTBR-AGENT[16185]:[NOTE]-ILS----- :已选择网络链接:
otbr-agent[16185]:[info]-ncp----- : OpenThread 日志级别更改为4
otbr-agent[16185]:49D.18:50:41.138 [i]平台--- : RCP 复位: RESET_POWER_ON
otbr-agent[16185]:49D.18:50:41.223 [w] Platform --- :禁用边界路由功能:缺少红外/主干接口
[6473.940575] netlink:"otbr-agent":属性类型8的长度无效。
[6473.944099] netlink:"otbr-agent":属性类型8的长度无效。
otbr-agent[16185]:49D.18:50:41.241 [i]平台--- :[netif]已发送请求#1以将 addr_gen_mode 设置为1
otbr-agent[16185]:00:00:00.136 [i] ChildSupervssn-:超时:0->190
otbr-agent[16185]:[info-utils--: set state callback:确定
otbr-agent[16185]:[info]-mDNS ----:Avahi 客户机状态更改为2
otbr-agent[16185]:[INFO]-MDNS--: Avahi 客户机已就绪
otbr-agent[16185]:[info]-ba----- :发布 meshcop 服务 OpenThread BorderRouter #2DC0._meshcop._udp.local.
otbr-agent[16185]:[info]-mdns----:提交 avahi service OpenThread BorderRouter #2DC0._meshcop._udp.
otbr-agent[16185]:[info]-ADPROXY-:发布所有主机和服务
otbr-agent[16185]:[info]-ADPROXY-:started.
otbr-agent[16185]:[info]-ba----- :启动线程边界代理:确定
otbr-agent[16185]:[info]-app----- : Thread 边界路由器已在 AIL 上启动。
OTBR-AGENT[16185]:00:00:00.190 [i]通知者----- :StateChanged (0x00038200)[NetData PanId NetName ExtPanId]
otbr-agent[16185]:[info]-ubus--: connected as 4d1ad10c
otbr-agent[16185]:[info]-ubus--: uloop run
otbr-agent[16185]:00:00:00.201 [i]平台----- :执行命令`Chipset flush otbr-intear-allow-dst-swap`= 0
otbr-agent[16185]:00:00:00.208 [i]平台--- :执行命令`Chipset flush otbr-intenge-deny-src-swap`= 0
otbr-agent[16185]:00:00:00.218 [i]平台----- : Execute command `Chipset add otbr-intenge-deny-src-swap fdde:ad00:bee:0:::/64 -exists`= 0
otbr-agent[16185]:00:00:00.225 [i]平台--- : Execute 命令`Chipset swap otbr-intenge-deny-src-swap otbr-intenge-deny-src`= 0
otbr-agent[16185]:00:00:00.235 [i]平台----- : Execute 命令`Chipset swap otbr-invert-allow-dst-swap otbr-invert-allow-dst`= 0
otbr-agent[16185]:[info]-ba----- :发布 meshcop 服务 OpenThread BorderRouter #2DC0._meshcop._udp.local.
otbr-agent[16185]:00:00:00.235 [i] RouterTable--:路由表
otbr-agent[16185]:00:00:00.250 [i]平台----- :[netif] Host netif 已关闭
otbr-agent[16185]:00:00:00.251 [i]平台----- :[netif]已成功处理请求#1
otbr-agent[16185]:[info]-mdns----: Avahi group (@0x76f22560)已建立
otbr-agent[16185]:[info]-ba----- :发布 meshcop 服务 OpenThread BorderRouter #2DC0._meshcop._udp.local:确定
otbr-agent[16185]:[info]-ba----- :发布 meshcop 服务 OpenThread BorderRouter #2DC0._meshcop._udp.local:确定