This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:全局禁用和启用中断

Guru**** 2767895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1222608/cc2652r7-disabling-and-enabling-interrupts-globally

器件型号:CC2652R7

大家好

我的代码中有一个临界区(CS)。 我需要在启动 CS 之前禁用所有中断、并且需要在 CS 之后重新启用它们。 在 simplelink SDK 中、是否有任何方法可以全局禁用和启用中断?

另外、是否还有其他方法可以做到这一点?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

      如果您的应用使用 osal_port、则可以从 hal_mcu 或 osalPort_enterCS 中引用 HAL_enter_critical_section。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有使用 osal_port。 在哪里可以找到 hal_mcu 文件? 我在 SDK 文件夹中进行了搜索。 我只能在 ble5stack 文件夹或 ti154stack 文件夹中找到它。 我是否需要在代码中强制包含这些堆栈?

    或者、是否有其他方法来包含该文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用无线电堆栈?  默认情况下、它将包含在这些工程中。  它最终是对 HwiP_disable (HwiP_tirtos)或 Hwi_disable (Hwi)的调用

    /* Enter critical section */
    #define HAL_ENTER_CRITICAL_SECTION(x)                   \
      do { x = HwiP_disable(); } while (0)
    
    /* Exit critical section */
    #define HAL_EXIT_CRITICAL_SECTION(x)                    \
      do { HwiP_restore(x); } while (0)

    BLE5-Stack 使用 ICall 实现

    /* For now critical sections completely disable hardware interrupts
     * because they are used from ISRs in MAC layer implementation.
     * If MAC layer implementation changes, critical section
     * implementation may change to reduce overall interrupt latency.
     */
    /* Enter critical section implementation. See header file for comment. */
    ICall_CSState ICall_enterCSImpl(void)
    {
      ICall_CSStateUnion cu;
      cu.each.swikey = (uint_least16_t) Swi_disable();
      cu.each.hwikey = (uint_least16_t) Hwi_disable();
      return cu.state;
    }
    
    /* See header file for comment */
    ICall_EnterCS ICall_enterCriticalSection = ICall_enterCSImpl;
    
    /* leave critical section implementation. See header file for comment */
    void ICall_leaveCSImpl(ICall_CSState key)
    {
      ICall_CSStateUnion *cu = (ICall_CSStateUnion *) &key;
      Hwi_restore((UInt) cu->each.hwikey);
      Swi_restore((UInt) cu->each.swikey);
    }

    您可以在 TI-RTOS7内核文档 和 SimpleLink MCU SDK 用户指南中找到更多信息。  我必须小心关键段的使用、这会阻止其它应用程序活动在预期时间内完成。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我理解与之相关的问题。 我可以在关键部分前后使用信标吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许在关键段周围使用信标、但不包含在其内。  请再次参考 TI-RTOS7和 SYS/BIOS 文档。

    此致、
    Ryan