This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:恢复原始固件

Guru**** 2768855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1222624/lp-cc2652r7-restore-orignial-firmware

器件型号:LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件:CC2652R7

如何恢复原始固件,错误的 ODA 更新线程固件通过电话...

重置不工作时尝试左侧按钮...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    您要评估哪个具体的 SimpleLink SDK 示例和版本。  确保完全遵循自述文件说明。  在 LaunchPad 上、我建议按住右侧 BTN-2按钮、按下重置按钮、几秒钟后释放 Right/BTN-2按钮、然后再次按下重置按钮。  这些说明将执行恢复出厂设置、但不返回原始固件本身。  如果 OAD 更新失败、则不会替换原始固件。  如果 OAD 更新成功、但固件不正确、则只能通过引导加载程序或 JTAG 对器件重新编程来解决此问题、因为原始固件已更换、并且 CC2652R7或外部存储器上不再存在(假定为片外 OAD 配置)。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TI 环境中使用了新旧器件实验室。 我只是使用移动应用程序,当我得到 launchpad 和看看里面的固件下载... 然后错误地下载线程 FW ..  

    您是正确的 ,我认为原来的固件被替换了。 我尝试在 Windows 中安装 SDK ,但由于一些原因,我在开始菜单或桌面上找到了应用程序。 完全不知道如何下一个 ,你有任何链接讨论开发环境,我可以遵循它容易吗?  

    谢谢  

    Leo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些帮助您入门的资源:

    《CC2652R7 LaunchPad 用户指南》
    LaunchPad 开箱即用体验 SLA 
    project_zerobim_offchip 
    BLE5-Stack 快速入门指南

    如果要恢复原始固件、则必须使用 UNIFLASH 连续加载输出片外 BIM *。hex image 和 PROJECT_ZERO *_oad.bin 镜像 

    此致、
    Ryan