This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:睡眠模式功耗运行 Matter Lock-app 示例

Guru**** 2839170 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652R7, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1213833/lp-cc2652r7-sleep-mode-power-consumption-running-matter-lock-app-example

器件型号:LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件: CC2652R7

您好! 支持、  

当我们尝试在 LP-CC2652R7上运行锁定应用示例时、我们发现即使在待机期间、电路板也往往至少消耗5~8mA 的电流。  这与我们在 BLE 运行的标准睡眠模式中的预期不同。  您对代码的修改有什么建议、以使待机功耗低于100uA?

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    这是一个已知问题、目前 Matter 软件开发团队正在对此进行调查。  问题正在解决、请耐心等待、我们将尽可能提供更新。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Ryan、

    您对解决此问题的时间安排有任何想法吗?  我们正在进行平台选择。  如果您能给我们一个想法、那就太棒了!

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    这一问题在内部得到高度优先重视, 目前正在得到进一步的资源,以帮助 推动及时解决。  该问题将尽快解决、尚未确定确切日期。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Ryan、

    您是否有关于 CC2652R7功耗问题的任何更新?   

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    感谢您的登记、很遗憾、目前没有更新要提供。

    此致、
    Ryan