This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:MOES UFO-R11和 ZNP 协会

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2652P, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1221750/cc2652p-moes-ufo-r11-and-znp-association

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:CC2531、、 CC1352P

你好

我们需要帮助

我们购买了 Moes UFO-R11通用智能红外遥控器。 根据 CC2531 + Zigbee2Mqtt 成功将其配对到 USB 软件狗。

基于 CC2652P (ZNP ZStack SDK 6.30)尝试与我们自己的协调器配对、但什么都没有。 出现 NIDO_END_DEVICE_ANNCE_IND (45C1)或 ZDO_TC_DEV_IND (45CA)。 其他器件能够与我们的协调器配对、但 UFO-R11不能配对。

2.我们用监听器收听广播:

-1.pcapng -我们的配置器。  

e2e.ti.com/.../1.zip

-2.pcapng - USB 软件狗。

e2e.ti.com/.../2.zip

在第一个日志中没有关联请求/关联响应。 为什么? 似乎在我们的器件配置中有所欠缺。

3.尝试使用我们的 coorditator 与 Zigbee2Mqtt,但失败了。 似乎是因为不支持 ZB_READ_CONFIGURATION。

我们接下来应该怎么做? 从何处寻求 UFO-R11与我们的协调器的交互?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

     CC2652P ZNP 似乎正在发送数据包内容与 CC2531 USB 软件狗实例相同的信标。  您需要联系设备制造商、以了解其产品为何未使用关联请求初始化加入过程。  Zigbee2MQTT 接口当然 支持 CC2652/CC1352器件 、甚至还提供了十六进制映像(对 CC2652P 使用 CC1352P 版本、而不是 CC2652R1替代版本)。  确保在重新编程之前擦除所有器件存储器。

    此致、
    Ryan