This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连续发出2次数据请求后、协调器向 CC2652 ZED 发送空有效载荷

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2652P, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1221644/coordinator-sends-empty-payload-to-cc2652-zed-after-2-data-requests-in-a-row

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC2652PZ-stack

客户发现在将 CC2530协调器与 CC2652终端设备一起使用时出现一个问题、即协调器连续发送两个 AF 数据包时、第一个数据包可以、但第二个数据包空有效负载。

协调员:CC2530 (z-home 1.2.0)

终端器件:CC2652P (simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_10_00_48)

请在随附的监听器日志中查找问题的示例、panid 为0x4422、终端设备的地址为0x2596、NWK 密钥为 05:64:09:61:00:13:0F:33:02:78:4B:00:13:AE:31:05。

e2e.ti.com/.../empty_5F00_payload.cubx

协调器正在使用 AF_DataRequest ()来发送数据。 在第1338行和第1342行、您可以找到第一个成功的数据请求和数据、在第1348行、协调器向第2个数据请求返回了一个空的有效载荷。 当消息出现时、协调器将继续向终端设备发送空有效载荷、并且只能通过复位来恢复。

在什么情况下协调器会向终端设备发送空有效载荷?

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    在处理 ZC 上的保留配置文件时可能存在问题、也可能是 CC2530上的有限 RAM。  如果客户无法使用默认的 TI 示例复制此行为、则他们应隔离哪个代码更改导致了问题、并执行可靠的恢复步骤。  您也可让他们参考 已知问题和限制 E2E 博文、但请注意、对于传统的 CC2530器件和过时的 Z-Stack HA 1.2软件解决方案、几乎不能提供支持。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能否详细说明"在 ZC 上处理保留的配置文件"? 什么是保留配置文件?

    Br、

    沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即电源配置群集、屏幕截图中的数据包1342。

    此致、
    Ryan