This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [CC2652R3] TI Git 集线器示例可完成#39;t work (lighting-app)

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1221074/cc2652r7-example-on-ti-git-hub-can-t-work-lighting-app

主题中讨论的其他器件:LP-CC2652R7

您好、TI!

 我正在尝试让 LP-CC2652R7成为终端设备。 我的最终目标列表如下所示

  1. LP-CC2652R7成为终端设备(Lighting-app)
  2. UART 控制台显示 用于 加入该线程的 Matter QR 代码。

我引用了 TI GitHub 、并尝试构建 lighting-app 示例、但在我刷写代码后控制台不显示任何内容

这个示例现在准备好了吗? 或者、您是否有任何可以达到我目标的建议示例?

Br、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我已验证 LP-CC2652R7照明应用示例是否按预期工作。  请务必擦除所有器件存储器、并 从 out/debug 文件夹中加载 CHIP-LP_CC2652R7-lighting-example-bim.hex 文件、因为 OTA 默认情况下处于启用状态(在 args.nI 文件中 CHIP_ENABLE_OTA_requestor 为 true)。  附件是在我的 LP-CC2652R7上工作的默认示例映像。

    e2e.ti.com/.../chip_2D00_LP_5F00_CC2652R7_2D00_lighting_2D00_example_2D00_bim.hex

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan、

     感谢您的答复。 我构建的代码 现在按预期运行。

     我认为 根本原因是我没有擦除所有器件存储器。

    Br、

    Mike