This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:如何减慢外部存储器的时钟信号(DIO10_SCK)。

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1221398/cc1352p7-how-to-slow-down-the-clock-signal-dio10_sck-of-the-external-memory

器件型号:CC1352P7
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

您好、TI!

在哪里可以或应该执行什么操作来减慢外部存储器的时钟信号(DIO10_SCK)。  

非常感谢。 此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、albgarc:

    在应用工程中、导航到 SysConfig -> NVS -> CONFIG_NVSEXTERNAL -> External Flash -> SPI Flash Device 以选择比特率。  对于片外 BIM 项目、SPI_BIT_RATE 位于 ExternalFlash/ext_flash.c 文件中。

    此致、
    Ryan