This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352P 自定义射频开关真值表

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1220831/cc1352p-cc1352p-custom-rf-switch-truth-table

器件型号:CC1352P

请某人查看以下 CC1352P 的自定义射频开关实施。 我们对默认射频开关表进行了细微调整、通常每个路径都不包含该表  

DIO28. DIO29.
2.4GHz 功率放大器 1. 1.
2.4GHz RX 1. 0
再关闭 0 0

下面是我们通过稍微修改 rfDriverCallbackAntennaSwitching 来实现这一点的方法:  

以下是适用章节的模块:  

            /* 2.4 GHz */
            if (paType == RF_TxPowerTable_HighPA)
            {
                /* PA enable --> HIGH PA
                 * LNA enable --> 2.4 GHz
                 */
                /* Note: RFC_GPO3 is a work-around because the RFC_GPO1 (PA enable signal) is sometimes not
                         de-asserted on CC1352 Rev A. */
                PINCC26XX_setMux(antennaPins, DIO_29, PINCC26XX_MUX_RFC_GPO3);
                PINCC26XX_setMux(antennaPins, DIO_28, PINCC26XX_MUX_GPIO);
                PINCC26XX_setOutputValue(DIO_28, 1);
            } else {
                /* RF core active --> 2.4 GHz */
                PINCC26XX_setMux(antennaPins, DIO_28, PINCC26XX_MUX_GPIO);
                PINCC26XX_setMux(antennaPins, DIO_29, PINCC26XX_MUX_GPIO);
                PINCC26XX_setOutputValue(DIO_28, 1);
            }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您按照 CC1352P 参考设计使用 SKY13317-373、则真值表必须与 SKY13317-373数据表( 表4. 说明  P3. ): https://www.skyworksinc.com/-/media/SkyWorks/Documents/Products/301-400/SKY13317-373LF_200914L.pdf 

    来自数据表: 任何除了这个表中描述的状态将开关置于一个未定义状态。 未定义状态不会损坏器件。

    这是开关本身的一个限制。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、扎克、  

    我们将使用不同的开关、从而生成更新的真值表。  检查代码是否已达到所需的真值表。  

    通过我们的不同开关、DIO28可以向开关供电。 因此、对于 PA Tx、非 PA Tx 和 Rx、需要声明 DIO28。 然后、DIO29、当为 true 时、启用 PA 路径、当为 false 时、启用 RX/Non PA Tx 路径。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解、感谢提供额外的背景信息-我看到 Ryan 为您提供了反馈(我认为他们非常全面地回答了您的问题)。

    我会将此问题标记为已根据我理解的您的问题已得到解答。 如果你对此有任何后续问题、可以通过回答重新打开这个主题(或者你可以创建一个新主题并链接到这个主题)。


    此致、

    扎克