This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:不更新 OTA 群集属性。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1220844/cc1352p7-ota-cluster-attributes-are-not-updated

器件型号:CC1352P7

您好、TI!

我正在自定义 ZR_OTA_CLIENT_OFFCHIP_样本固件...

OTA 集群属性不会更新。
我正在尝试修改 CURRENT_FILE_VERSION、MANUFACTURER_ID、IMAGE_TYPE_ID。 但应用程序不会收到这些更新的值。

以下是我在固件中进行的修改:

此外,在像这样设置的属性->构建->步骤中,值也不会更新。

进行这些更改的正确方式是什么?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、albgarc:

    在编译后步骤中修改的三个参数用于生成附加到二进制文件的 OTA 标头、但应用程序在运行时使用的实际参数是在编译时在"Project Properties -> Build -> ARM Compiler -> Predefined Symbols"中通过宏设置的。  分别是 OTA_MANUFACTURER_ID、OTA_TYPE 和 OTA_APP_VERSION。   《Z-Stack 用户指南》的 Zigbee OTA 升级部分对此进行了说明。  确保在重新构建之前清理工程。

    此致、
    Ryan