This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:mt 命令

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1219497/launchxl-cc1352p-mt-commands

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

 

我正在通过 MT 命令进行开发,这是一个协调器和路由器之间的通信,能够从协调器发送消息到路由器,从路由器发送消息到协调器。 为此、我将使用 LAUNCHXL-CC1352P1、SDK Simple link 6.40.00.13、基于文档"Z-Stack Monitor 和测试 API" SWRA198。  

我在使用协调器探针 APP_CNF_BDB_START_JUSTING 创建网络时遇到问题

命令在其所有模式下,执行该命令后的一些响应包括:

 

SRSP:FE 01 6F 05 00 6B FE 03 4F 80 02 00 CE

02是状态"no_network"。

SRSP:FE 01 6F 05 00 6B FE 03 4F 80 08 02 00 C6.

08是状态"formation failure"。

 

我也尝试了命令 ZDO_STARTUP_FROM_APP

我得到相同的误差

SRSP:FE 01 6F 05 00 6B FE 03 4F 80 08 02 00 C6.

08是状态"formation failure"。

 

对于器件配置、请使用以下命令:util_callback_sub_CMD、SYS_SET_EXTADDR、UTIL_SET_PANID、UTIL_SET_CHANNELS、UTIL_SET_PRECFGKEY、 SYS_SET_TX_POWER、APP_CNF_BDB_SET_CHANNEL

此外、使用命令 ZDO_IEEE_ADDR_REQ 和 ZDO_NWK_ADDR_REQ 来检查网络上的器件、但它找不到这些器件。

如果有人知道如何使用 MT 命令为协调器创建网络、以便以后可以链接路由器、任何信息都会很有帮助。

 

此致、

Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问 sunmaysky.blogspot.com/.../use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Yikai Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    请遵循提供的指南进行操作。  我不建议您使用 ZDO_STARTUP_FROM_APP、 APP_CNF_BDB_START_JUSTING 应该足够了、但如果您继续遇到问题、请提供您的命令参数。  nv 参数不正确或预初始化 nv 参数会导致信息生成失败、因此在尝试建立网络之前清除 nv 存储器(通过 MT 命令或擦除并重新编程器件)是一个不错的主意。  您还将从研究 ZNP 项目代码中受益。  请记住、网络默认仅对设备加入开放180秒、之后网络需要 重新转向/重新启用允许加入、并允许设备继续加入网络。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan, 我会尝试你的所有建议

    此致、

    Jose  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ryan 和 Yikan
    我发现 sunmaysky.blogspot.com/.../use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html 非常有用、我设法进行了沟通。 非常感谢。
    现在我必须从协调器向路由器发送一条消息、我正在调查以下命令 AF_DATA_REQUEST、APP_MSG、MAC_DATA_REQ、您建议我发送一条消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新、我很高兴听到您的系统状态有所改善。  请使用  AF_DATA_REQUEST 将应用消息从 ZNP 发送到网络中的其他节点。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。   

    AF_DATA_REQUEST 命令能否发送广播消息?  

    此致、

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、通过将目的地址设定为0xFFFF。

    此致、
    Ryan