This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:有关 CC2530的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530, CC2591, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1220251/cc2530-question-about-cc2530

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: CC2591、Z-stack、 CC2590

您好:

客户的有机吸顶灯产品正在使用 TI 的 ZigBee 芯片 CC2530进行无线网络。 具体的电路原理图如下所示:

电路方案中使用的 PA 为 RFX2401C。

出现的具体问题包括:

在批量生产的200套产品中、约三分之一存在高频通道连接不成功的问题(10-15)。

低频通道(01-09)的连接基本正常。

通过分析有问题的产品、发现在相同的参数配置下、这些产品无法在异常通道中发射信号。

后来、我们偶然发现、如果我们针对这些有问题的产品将 CC2530的内部传输功率配置从2.5dB 降低到-8dB、

存在异常问题的产品可以发送信号以实现成功连接。 或者、通过将 PA 2401C 设置为连续接收模式、也可以成功连接。

看来上述方法解决了连接问题、但这两种方法从工作原理上牺牲了传输功率、导致通信距离缩短等缺陷。

总之、我有以下问题。 您能帮我分析一下吗

连接失败和无法发送信号的根本原因可能是什么? CC2530的射频电路设计或软件配置是否不合理?

有没有同时解决连接和通信距离问题的良好解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    正在评估哪个 Z-Stack 解决方案、以及为了启用外部 PA、他们对项目进行了哪些更改?  Z-Stack 代码中有 HAL_PA_LNA 等定义 启用 PA 操作、但这些定义期望 CC2590/CC2591 PA 器件和 RFX2401C、因此需要由客户实现进一步验证、如 本 E2E 主题中的 YK 所述。  这些设置影响 CCA 阈值、该阈值决定了允许传输数据包的空闲通道评估 dBm 级别。  您还应考虑将设计提交给 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 以供进一步审查。

    此致、
    Ryan