This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:适用于 Philips Hue 照明系统和 Zigbee Lightlink 的 ZigBee 模块支持和资源

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1217311/cc2652psip-zigbee-module-support-and-resources-for-philips-hue-lighting-systems-and-zigbee-lightlink

器件型号:CC2652PSIP
Thread 中讨论的其他器件:Z-STACKSIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

嗨、2.4GHz 团队、

我有一位客户正在寻找一个用于新照明项目的 Zigbee 模块、发现了以下三个选项:  

  • CC2652RSIP - 具有352kB 内存的 SimpleLink 多协议2.4GHz 无线系统级封装模块
  • 全新 CC2652PSIP - 具有集成功率放大器的 SimpleLink 多协议2.4GHz 无线系统级封装模块
  • CC2651R3SIPA - 具有集成天线的 SimpleLink 多协议2.4GHz 无线系统级封装模块

您能否帮助说明这些模块是否支持 Philips Hue 照明系统和 Zigbee Lightlink? 非常感谢使用这些协议进行原型设计所需的任何相关资源或配套资料!

此致、

Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Matt、

    任何支持 Z-Stack (列出的设备)的 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 器件都使用 Zigbee 3.0规范、该规范向后兼容传统的 Zigbee 家庭自动化和 Zigbee Light Link 规范。

    • ZigBee Light Link 器件可加入集中式 ZigBee 3.0网络、无需密钥交换或安装代码(BDB_default_TC_require_key_exchange 和 BDB_default_join_uses_install_code_key 为 false)
    • ZigBee 家庭自动化器件可加入 ZigBee 3.0集中式网络、无需密钥交换(BDB_default_TC_require_key_exchange 为假)
    • ZigBee 3.0器件可使用传统调试加入 ZigBee Light Link 或 ZigBee 家庭自动化网络(即不需要 TCLK 更新、因此请求 NewTrustCenterLinkKey 是错误的)

    我之前已经验证过将 Philips Hue 照明产品加入 Z-Stack 协调人的 Zigbee 3.0网络。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复并添加了有关此 Ryan 的说明! :)

    我将把这个问题传递给我的客户、让他们知道、并在该主题中回复他们可能提出的任何后续问题。

    此致、

    Matt Calvo