This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:功耗问题

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1216796/cc2652p-power-consumption-issue

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigZ-stack

您好!  

我们正在开发一种终端设备应用,此类应用使用的电池电量大大高于本文所列的值: https://www.ti.com/lit/an/swra595/swra595.pdf。 该应用基于 LP-CC2652P2 zed_SW 示例。 当前代码中使用了几个 button_setCallback 和 GPIO_setCallback 函数、然后在调用 appSemHandle (ZStack 过程循环)时进行解锁。 通过消除按钮/GPIO 回调并将处理方式移至传感器控制器、功耗是否应该有显著改善? 调试此场景时、是否还需要考虑其他事项? 谢谢!

但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请参阅  《Z-Stack 用户指南》的 SWRA625和电源配置部分。  按钮/GPIO 并不是您的主要问题、与传感器控制器无关。  您应该至少从"Project Properties"->"CCS Build"->"Arm Compiler"窗口中删除 Board_DISPLAY_USE_UART 预定义符号,或者从同一位置进一步设置 CUI_DISABLE,并添加 Z_POWER_TEST 和 POWER_TEST_*模式。  另请参阅 SysConfig -> Z-Stack 模块以了解轮询速率和 TX 功率设置。  如果这无法解决问题、请提供有关记录的确切功耗以及如何从器件测量功耗的详细信息。

    此致、
    Ryan