This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运行 TI Wireshark 数据包转换器、无需管理权限

Guru**** 2575595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1216289/run-the-ti-wireshark-packet-converter-without-admin-rights

大家好、

我们的客户想知道他是否可以 在没有管理权限的情况下运行 TI Wireshark 数据包转换器。 详情请见下文。

我正就如何使用 TI Wireshark 数据包转换器与您联系、我刚刚下载并安装了该软件、我正在尝试在我的计算机(Windows)上执行它、但每次运行它都需要管理员权限。

由于我没有永久的权限、我被授予安装的临时管理员权限、但不能让他们永久使用软件。

我们是否有任何方法可以避免管理员权限问题并在没有管理员权限的情况下执行软件?

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    我想客户参考的是 此 E2E 帖子中的 TI Wireshark 数据包转换器1?  由于该软件工具 未由 TI 进行正式维护、因此 无法提供任何更改来改变所经历的行为。  客户可以使用 SimpleLink CC13XX/CC26XX LaunchPad 嗅探解决方案、而不需要该工具。

    此致、
    Ryan