This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:更新了加入此网络的设备列表

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1215789/cc2652r-updated-list-of-devices-joined-to-the-network

器件型号:CC2652R

我正在创建一个使用 cc2652的 Zigbee 网络项目。 我正在执行的代码仅在协调器侧。 我需要的是获得加入该网络的所有设备的更新列表。 该项目将不会有路由器设备、只是终端设备和协调器。 终端设备是商用传感器、例如灯、开关和运动传感器。 我曾尝试使用关联设备列表、但在某些情况下、连接的设备不会显示在此列表中。 理想情况下、我希望:

1.连接 到网络的设备集合

2.设备加入时的回调

3.在设备离开时回叫(对于来自协调器或用户的离开请求、用户按下终端设备上的重置按钮)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    1.这应该是 AssociatedDevList (assoc_list.h 有关 API,请参见 NWK/API),没有代表的设备可能会由于不活动而过时,向 ZC 发送离开命令,或加入进程失败。

    2.当设备加入网络时,会广播 Device Announce,而 ZC zcl*_processZStackMsgs 函数的 zstackmsg_Cmdids_ZDO_DEVICE_Announce 案例可以捕获到该广播。

    3.类似地, zstackmsg_Cmdids_ZDO_LEFT_IND 提取发送到 ZC 的休假命令。  请注意、您需要修改 SetupZStackCallback 以添加 zdoCBREQ.HAS_leaveIndCB 和 zdoCBREQ.leaveIndCB、两者都设置为 true。

    此致、
    Ryan