This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Zigbee 集群定义文件

Guru**** 2576975 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1213401/zigbee-cluster-definition-file

主题中讨论的其他器件:Z-stack

我想知道 ZigBee 集群是否有类似 EDS 的官方描述文件。

正式集群、但主要用于特定制造商集群。

非常喜欢:

https://github.com/zizilala/ZigBee_em358x/blob/master/tool/appbuilder/general.xml

Will 回答:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/381492/is-there-xml-file-to-describe-the-zigbee-cluster-library-including-cluster-list-and-attribute-list

此致、David Koch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以 从查看 ZCL.js 和 ZDL.js  此文件夹中其他 ZCL 文件的\source\ti\ZStack\stack\zcl。  您还可以参阅    CSA 中的 SampleApp (在 Zigbee Application Builder SLA 和 Z-Stack 用户指南中进行了讨论)和 ZCL 规范。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我在 https://www.ti.com/tool/Z-STACK 中没有找到任何内容

    位置 再次登录\SOURCE\ti\ZStack\stack\zcl?

    您向我指出了 ZCL.js 和 ZDL.js。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David、很抱歉、我感到困惑。  由于您没有列出我认为您使用的是最新的 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 解决方案的器件型号、我参考了 SDK。  旧版 Z-Stack 解决方案不提供类似资源。

    此致、
    Ryan