This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:(将现有项目 μ s SDK6.40)从 CC2652P1迁移到 CC2652P7?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1212543/cc2652p7-how-to-quickly-migrate-an-existing-project-sdk6-40-from-cc2652p1-to-cc2652p7

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7SysConfig

您好!,

我无法在 CCS 项目选项或 syscofnig 编辑中选择"其他兼容设备或内核"。

如何方便地切换现有项目上的目标芯片?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Howjie:

    您将需要  以导入 LP-CC1352P7-4工程为基础、并相应地迁移应用更改。   software-on-cc13x2x7-26x2x7.html 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在 LP-CC1352P7-4工程(__LW_AT__dmm_zc_switch_remote_display_app_LP_CC1352P7_4_tirtos7_ticlang)中、在 syscfg 中将器件切换到"客户板"后无法切换回"切换"。 此时、选项不是可选的(灰色)。

    如何应对这种情况?

    此致、

    Howji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您尝试还原不打算进行的更改、则可以使用原始 SDK\examples\rtos\LP_CC1352P7_4\DMM\DMM_zc_switch_remote_display_app\tirtos7\DMM_zc_switch_remote_display.syscfg 版本替换已编辑的 SysConfig 文件。  SysConfig Switch 工具欠开发、因此不应用于将工程迁移到不同的器件变体。

    此致、
    Ryan