This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:使 CC2530变为家庭助理路由器的固件

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1212258/cc2530-firmware-to-flash-the-cc2530-to-make-it-a-router-for-home-assistant

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:Z-stack

大家好、

我们的客户正在尝试刷写他的新 CC2530 Zigbee 模块。 他将 CP2102连接到了 CC2530、他希望将 CC2530设置 为用于 Home Assistant 的 Zigbee 路由器。 他正在寻找 用于刷写 CC2530的固件、使其成为家庭助理路由器。  他是否在下面的链接中指的是 Z-stack?

www.ti.com/.../Z-STACK

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    Z-Stack 3.0.2是最新且最值得推荐的堆栈、已被证明能够加入家庭助理。  Z-Stack HA 1.2.2a 也适用于大多数智能家居环境、但这也取决于他们尝试加入的网络以及支持何种 Zigbee 规范。  请注意、两者都与另一个兼容/可互操作、但可能需要修改某些工程配置以进行调整。  以下是一些可供他们查看的资源:

    SWRA635.
    SWRA615
    E2E POST、已知问题和修复 
    E2E POST、数据包监听解决方案 

    如果与主机交互、则可以使用 ZNP 项目、否则任何独立的 ZR HomeAutomation 应用项目足以对 Zigbee 数据包进行路由。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您将需要 CC 调试器对 CC2530进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian 和 Yikai:

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Danilo.