This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AddrMGR 何时复位?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1212586/when-does-addrmgr-reset

您好!

标题说明了一切,但我想知道在哪些情况下 Addr Mgr 会重置

例如:当我通过 BDB 从头开始创建网络时,AddrMGR 是否会复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayman:

    调用 NLME_ResetRequest 的任何恢复出厂设置都将复位 AddrMGR。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪些情况下调用 NLME_ResetRequest? 您能给我一个调用 MT Command 的例子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非 MT_Nwk_FUNC 由 ZNP 固件预定义、否则不会启用 MT_NLME_RESQ/MT_NlmeResetRequest。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      在"监视和测试 API"文件中找不到 MT_NLME_RESET_REQ。 您能否传递文件升级版本的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有该文件的更新版本、您需要参考 ZNP 代码。

    此致、
    Ryan