This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:使用芯片工具运行绑定命令时出错

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1212131/cc2652r7-error-running-binding-command-using-chip-tool

器件型号:CC2652R7

您好!

我正在 尝试在 pump - app 和 pump 控制器上运行 chip-tool 绑定命令(使用 Raspberry PI 作为边界路由器)。 但传感器挂起并在尝试运行此命令时抛出以下错误。  

$./chip-tool 绑定写绑定  

 绑定:无法创建单播绑定到设备0000000000000462的会话:3.

 

请 帮我解决这个问题。   

谢谢。

Rajesh Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明测试设置并提供运行芯片工具绑定的确切命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 分别运行 pump 应用示例和 pump 控制器示例的 CC2652R7开发板。 这两个路由器都被调试为边界路由器(Rpi4)。 使用此链接 https://github.com/project-chip/connectedhomeip/blob/master/docs/guides/chip_tool_guide.md 中的命令 进行绑定过程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    我看到你 也跟芯片 GitHub 讲了这个话题。  我认为 YK 询问您的特定命令参数,例如 , 和 。  我们想知道您正在尝试绑定哪些端点和群集。

    我已经观察到绑定命令故障导致的应用程序冻结情况、并已提醒 TI 软件开发团队、以便他们可以改进应用程序并使其更强大。

    我对 ZAP 工具正确配置 PUMP-CONTROLLER-APP 进行绑定没有信心、因为 ZAP 工具内部绑定群集出现的警告以及其他第三方 PUMP-CONTROLLER-APP 解决方案不支持绑定这一点很明显。  您是否特别需要 pump-controller-app 支持、或者您是否在寻找任何具有约束力的示例、例如是否需要 TI 生成轻型开关-app 项目?

    此致、
    Ryan