This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650波特率设置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1209638/cc2650-baudrate-setup

主题中讨论的其他器件:CC2650、LAUNCHXL-CC2650

大家好

CC2650的波特率可以设置为高于115200吗? (例如:256000)

我想传输大量数据。

我希望减少时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生:

    数据表 中列出了 TI 驱动程序同样支持的高达3兆波特的波特率。  因此设备能够正常工作、但要小心物理硬件限制。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    如果定义的 GPIO 具有传感器控制器功能。

    会有影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在同时使用 UART 外设和传感器控制器时、不应使用一个引脚来实现这两个外设和传感器控制器的功能。  请注意、SCS UART 仿真器 的最大波特率为115200

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我将 GPIO 设置为仅执行 UART 功能。

    但在波特率256000下不起作用。

    波特率115200正常。

    还有其他原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生:

    您要评估什么硬件?  可能会存在物理限制。  您是否尝试过其他波特率、甚至是较小的波特率、如9600或128000?  这将有助于确认您是否正确地更改代码中的波特率。  您是否测试过 UART Echo 示例?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试使用128000是工作。

    但无法选择更高的阻抗。

    硬件已确认 USB 转串行 PCB 可支持长达3m 的电流

    我正通过 USB 转 UART 从 Windows PC 发送到 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的错。

    我的 USB 转 UART PCB 支持更高的波特率。

    但其固件不应支持。

    因为我可以使用其他 USB 转 UART 来获得更高波特率上的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才通过 LAUNCHXL-CC2650、 UART Echo 示例和终端仿真器确认波特率为921600。  因此、您遇到的问题取决于您正在使用的硬件和工具资源、而不是 CC2650。  在 E2E 上也存在类似的情况 、即用户难以提高波特率。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助