This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:针对 SDK 640的 Z-stack 修复并更新

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1211633/cc2652p-fixed-and-updated-for-z-stack-of-sdk-640

器件型号:CC2652P

1,AF-Data-Confirm 是我固定的 SDK 中的一项重要活动。 typedef "pfnAfCnfCB"中的回调函数可以在每个 AF-Data-request (ZDP-Request-COMMAND 和 ZCL-Request-Command)中注册。 处理 请求命令的每个 AF-Data-Confirm 事件可以防止命令发送方(协调器或控制器)被传输数据阻止。

2、 ZCL 支持制造集群和制造属性。 您可以在 CCS 或 IAR 工程中预定义符号"ZDO_MANU_CODE"、以支持制造集群。

3、所有 ZDO-REQUEST-COMMAND 和所有 ZCL-REQUEST-COMMAND 均禁用 APS-ACK。 但所有 ZDO-Response-command 和所有 ZCL-Response-command (include ZCL-reporting-command)都启用了 APS-ACK。

e2e.ti.com/.../simplelink_5F00_sdk_5F00_640.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aries ,感谢您分享您的解决方案!

    此致、
    Ryan