This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:尝试获取具有 Code Composer 的 CC26x0的接地编码的某些内容(任何内容)

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, TIMAC, CC2630, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1211446/cc2630-trying-to-get-something-anything-off-the-ground-coding-for-a-cc26x0-with-code-composer

器件型号:CC2630
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC2650、CC2650 、TIMAC、 CC2652R

很抱歉、如果这不是最好的论坛、但一旦我指定它是 CC2630、我需要该论坛的帮助、迫使我在此处发布。 我只需要802.15.4、不需要 Zigbee 或 Thread。

我的任务是为我公司的一些现有硬件编写一个新的嵌入式解决方案(因此旧版 MCUw/没有灵活性)。 使用不支持的操作系统在过去已经证明是一种不好的主意、因此我将尝试留在 TI 生态系统中、而不是选择 Contiki。 为了开始工作、我尝试编写一个闪烁的应用程序、然后按照自己的方式处理无线电功能等。 我们使用的是一个非常简单的定制板、我在几个小时内便能根据需要调整适合 LAUNCHXL-CC2650的 IAR 项目、但我会尽量避免使用 IAR。

现在、我已经尝试为 CC2630电路板或 LAUNCHXL-CC2650提供任何功能、但都没有成功。 Resource Explorer 中没有任何内容、甚至"SimpleLink CC13xx CC26xx SDK"也不包含 CC2650的任何内容(它确实有类似 CC2652的更新内容)。 我手动下载了 TI-RTOS CC13xx/CC26xx 、其中有看起来适用的示例、但我不知道如何使用它们(通过 IE 导入它们、因此我可以编译和调试)。 我还购买了 EmbeddedAdvantages 程序,但不得不选择不同的板,希望事物足够并行,他们还没有。

如有任何帮助,将不胜感激。 我需要做什么才能从这里起步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以下载并使用 TIMAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仅在 TIMAC 中看到 IAR 项目。 我可以在此处使用 CC Studio 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFAIK、它仅支持 IAR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里只是一般地采用 Code Composer 作为 SOL 吗? TI 是否实际上不支持在此 MCU 上进行802.15.4开发、并且我需要向第三方公司支付高昂的许可费用? 如果这就是答案、那就很好了、这看起来有点奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2630和 CC2650是旧的 SOC、如果要在 CCS 上使用802.15.4、建议使用 CC2652R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我是为已经部署的产品编写的、即使我们今天进行了重新设计、我们也必须在未来数年内为其提供支持。

    感谢您的帮助、我似乎有了答案。