This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352P 的 Z-STACK ZNP 和 MT 接口

Guru**** 2576915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1211316/cc1352p-z-stack-znp-and-mt-interface-for-cc1352p

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: Z-stack

大家好

我  对 CC1352P 的 z-stack 有三个问题

 

可以在915MHz 频率上执行 ZigBee 通信、还是只允许在2.4GHz 上执行 ZigBee 通信?

我能否通过 MT 命令或 ZNP 命令将频率更改为915MHz 以执行 ZigBee 通信、这些内容在"Z-Stack 监视和测试 API"文档中进行?

万一可以用 MT 命令或者 ZNP 在915MHz 上执行 ZigBee 通信、您能为我提供一个示例吗。 ?

感谢您发送编修。